This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:ATSAMD51J19A-AU 交替

Guru**** 2504285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1423675/msp430f5659-atsamd51j19a-au-alternativew

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我在寻找十字架  ATSAMD51J19A-AU、  这是 TI 最接近的替代产品吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 MSP430器件不会是 ATSAMD51J19A-AU  采用浮点单元(FPU)的 CortexRegistered-M4处理器的理想替代器件。 因为我来自 MSP 部门。 最接近的器件应该是 MSPM0G3507、这是 CortexRegistered-M0+ MCU。 您可以检查它是否符合您的要求。  

    此致、

    Cash Hao