This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:小线圈校准不成功、检测范围较长

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, FLOWESI-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1423210/msp430fr6989-small-coil-not-succesful-for-calibration-and-longer-detection-range

器件型号:MSP430FR6989
Thread 中讨论的其他器件: FLOWESI-GUI

工具与软件:

尊敬的 SIR/SIS 先生:

 

我已经设计了一套 MSP430FR6989 LaunchPad 开发套件、还根据 TI "TIDUAK9"应用手册提供的材料构建了一块线圈板、而在我的评估过程中、可以校准大线圈、但这2个小线圈无法完成校准、我已按照说明移动跳线、它总是等待而没有报告! 您能告诉我如何改进吗?

 

我的项目是在2.5英寸左右的范围内进行 Matel 检测、想知道我是否可以急剧更换线圈来获得更好的性能! 我从网络上看了 LDC 线圈设计。 似乎不建议让不规则的线圈锋利,从 我的应用有厚度限制.

 

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我不知道厚度是否有限制。  

    目的是 通过线圈产生更强的磁场。  我不确定 LDC 线圈在这方面是否有用。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:  

    那么2个小线圈如何不能校准问题呢? 我仅使用 TI 包中的代码、我已按照说明更改跳线位置、但板保持校准状态无法完成、我建议了如何修复它的解决方案?  

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说小线圈的尺寸是线圈的大小、对吧? 嗯、如果磁场太弱、那么你在软件方面无法做太多事情来改进它。 此外、您使用的代码是什么? 有一个 FLOWESI-GUI 可用于生成的代码。 您是否在使用这个?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:  

    根据应用手册"TIDUAK9"、我已经按照它来构建线圈板、软件我正在使用"tidcbc0a"、请与我共享其中的链接、其中的链接不是正确的。 谢谢。  

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我看到了。 您使用的是距离感应应用。 我指的是流量计应用。 有两种不同的应用。 不过、基本内容应该是相同的。 .

    如果2个小线圈无法校准。 则应 考虑使用更大的线圈。 在第 5.8章"头文件修改"中、您可以更改 间隔系数以获得更长的检测距离。 但我不确定它是否对校准有帮助。  

    此致、

    Cash Hao