This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:校准和硬件设计问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419323/evm430-fr6047-calibration-and-hardware-design-issues

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

您好、TI 专家!

  下面是关于校准和硬件设计的几个问题、请告诉我们

  既然有很多问题、您是否可以帮助预约会议并专注于沟通?

校准:'

以下是标准校准台上当前的数据收集、校准和测试数据、校准后仍然有一些差距、我们需要请 TI 专家来帮助指导我们了解没有正确运行的地方以及如何进行 R400、Q2 0.0001L/H

 

  1. 以下是校准前后的数据

      校准前                             校准后 μ A

 

2校准点设置如下:16个流点、Q44500L/h、Q32000L/h、 Q2、Q1和5个点设置在 Q1和0.001之间

 

 

这是 EVM 电路板值:

2024年09月27日17:51:44.286:插入到 BP_COLLECK_DATA 值中(NULL、239.651291、0.570252、0.570,523,183.198624、 183.198624、2.896707、0.000000、0.000000、0.000000、 1727430704283、30.110001、0.000000、0.000000、0.000000、 0.301000、0.000000、30.1901、0.307000、0.200000、 0.000000、0.000000、0.000,000,100.000000);

 

这是标准工作站的值

表位=9|表号=0.00|流量点=q2000|标准流量=0.2|标准体积=0.20000|误差=0.0335|温度2 =-100.00|温度1 =30.11|流量计平均流量=0.00|温度4 =0.00|压力1 =0.00|流量计瞬时流量=0.301|压力4 =0.000|压力3 =30.110|压力2 =0.307|温度3 =0.00000|流量=0.00000;

 

 

 

这是校准后 USS 的测量、在从 VFR 选择校准后、它看起来很稳定、但与标准设备的实际流速有很大不同

 

硬件:

  1. 对于实际的水表产品、是否可以将 JTAG 和 I2C 转换为 USB 并使用适配器板来实现这一点、而不是将 USB 集线器设计到板上

可以使用其他 MCU 使用的通用 JTAG 编程器吗?TI MSP430-RF6047是否仅使用 MSP430F5528IRGCR 实现 USB 转 JTAG

 

3..这个 电路的功能是什么、使用这个电路有什么优势以及需要什么背景要求

 

4.slar139a 在这种情况下使用哪种工具软件来打开参考文件?

 

  1. 器件封装:是否有用于 MSP430-RF6047和基于 PAD 或 AD 的其他器件的封装?
  2. 完成原理图设计后、TI 专家能帮忙安排审核和指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此客户的姓名是什么? 我们可以在假期结束后与该客户会面。  

    1.客户在生产板上不需要 USB 集线器。  

    2.  TI MSP430-RF6047仅将 TI MSP-FET/eZ-FET 用于 USB 转 JTAG

    3. 这里应该有一个数字。  

    4和5. 不知道这个问题要问什么。

    6.当然。 我们可以回顾一下他们的原理图设计。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,现金,快乐的假期!

    假期结束后、敬请 协助申请电话会议、并指导我们解答有关硬件设计和校准的一些问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    愉快的假期!

    我在本周下午是免费的。 请与客户确认一下对他们来说是一个好时机。 顺便说一下、客户名字是什么?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

      下午好!

      请  于10日下午确认、时间方便、并协助安排会议指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是深圳市科菲特科技股份有限公司、

    我们正在为海外大型水表客户提供解决方案、请客服帮助和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、10月10日下午3:30至下午4:30免费 您可以将会议邀请发送给我 cash-hao@ti.com 

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我已将会议的链接发送到您的邮件中、

    请帮助检查它,如果你没有收到它,请告诉我们

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了电子邮件。 我将关闭该线程。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cash!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    请向我发送包含 USS GUI 代码访问请求的电子邮件。 然后、我可以使用此电子邮件与团队核实我们可以为其做些什么。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我看到您的电子邮件。 让我们在该电子邮件上讨论一下。