This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:在哪里可以提交原理图、请咨询 TI 专家以帮助审阅原理图

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1424193/evm430-fr6047-where-to-submit-the-schematic-ask-a-ti-expert-to-help-review-it

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

 TI 专家!  

     早上好!

    我们设计的原理图、如何提交申请、请 TI 专家协助审核、请 务必指导提交路径

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将原理图上传到 E2E。 我们将帮助您回顾它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、您能给我们您的电子邮件吗? 我们将原理图发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zoey-wei@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zoey、Cash  

       祝您提前一天愉快!

       根据客户的要求、LCD 和压力温度传感器都进行了调整、

    修改后的原理图已通过电子邮件发送给您、请花时间帮助您检查、谢谢!

       此致!

       Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Cash 已经通过电子邮件回复、我将关闭该主题帖。