This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1WIREEEPROM:建议替代

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1424578/tidm-1wireeeprom-suggest-alternate

器件型号:TIDM-1WIREEEPROM

工具与软件:

原始 MPN: 24LC01BT-I/OT

期望 :建议与原始 MPN 相比价格低廉的替代方案。 (豁免:如果内存大小略高、也可以)。  

第一优先级:相同的封装和引脚对引脚的功能相同。

第二首选;不同的封装和相同的功能。

详细信息  24LC01BT-I/OT 的技术规格下表:

参数信息  
密度(位) 1k
接口类型 串行 I2C
最大工作频率(MHz) 0.4.
最大访问时间(ns) 900
典型工作电源电压(V) 5.
最低工作温度(°C) -40
最高工作温度(°C) 85.
供应商温度等级 工业
可编程性
以位(位)为单位的密度 1024.
最大工作电流(mA) 3.
硬件数据保护
编程电压(V) 2.5至5.5
PCIe 标准 128x8
数据保留(年) 200 (最小值)
最低工作电源电压(V) 2.5.
最大运行电源电压(V) 5.5.
最低贮存温度(°C) -65
每个字的位数(位) 8.
最高贮存温度(°C) 150
地址总线宽度(位) 7.
工艺技术的信息 CMOS
供应商包装 SOT-23

谢谢、此致、

Rackshith PG

8105206980

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是要选择 M0吗? 或 EEPROM?