This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:CC Studio 对比 IAR Embedded Workbench

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1423693/msp430afe221-cc-studio-vs-iar-embedded-workbench

器件型号:MSP430AFE221
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

在这里完成新手训练...

我已经收到'Launchpad 套件(MSP-EXP430E2GT?)并阅读了用户指南(SLAU772A–2018年6月–2020年3月修订)。 它似乎提供两个入门选项:CC Studio 或 IAR EW。 然而、由于我的计算机是 Mac - IAR 似乎仅支持 Windows。 正确吗-或者我漏掉了什么东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到编辑我的帖子的方法,所以我会在一个新的评论中添加这一点:我的套件中的卡片指示我" ti.com/G2ET"-但所有让我得到的是一个"错误404"?!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择 TI 的 CC Studio。 请确保获得 MSP430支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus:

    我不确定 IAR 的功能、但我认为 CCS 可用于 macOS。   https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO 

    另外、很抱歉 ti.com/g2ET 链接无法正常工作。  我不确定它过去指向的具体位置、我会通知网络团队、但下面提供了一些资源:

    包含用户指南的 LaunchPad 产品页面: https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET#tech-docs 

    G2ET LaunchPad 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAGp4Hbxwmbvp2Ip8-x2WQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    希望这能让您开始。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全没挂 IAR 并且很高兴尝试 CCS。  所以-好的,让我们做一个重置 :)  

    我已成功找到并安装 CCStudio 的"云"版本(?)。 我已经将 G2ET 连接到我的 Mac、并且在我的浏览器(dev.ti.com/.../)的选项卡中加载了 Out-ofBox Demo。 我已经阅读了自述文件、发现我需要更改 UART (端口)、然后按下 S1。

    此时、图形变为"活"状态、似乎我正在测量 G2ET 板上的某个部件的温度! HOORAY -第一步成功!

    现在、我将尝试在此页面编译 Blink LED 中的"main.c"程序:(dev.ti.com/.../default、但运气不好。 我已经导航到 Blink LED 演示、并在选项卡中加载 main.c 源、然后点击"Build"菜单。 这*看起来*是成功的,但我无法找到方法来加载我(我以为我)刚刚建立的程序???

    我的下一个动作是什么?

    和"顺便说一下"。。。  为什么 TI CCStudio 网站上的任何内容都无法复制-所以我可以将其粘贴到此处??