This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:EMC 问题、可能是时钟问题?

Guru**** 2792345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1425003/msp430fr2311-emc-trouble-maybe-clock-issues

器件型号:MSP430FR2311

工具与软件:

大家好、我们用这个器件替代了一个旧的微控制器、并且知道我们面临着很大的问题、因为下一个 EMC 实验室只剩下很少的想法。 微控制器似乎在 main 程序中停止、而且没有调试接口。 我们尝试了很多事情来稳定输出,但我们发现没有什么是有效的。 奇怪的是、它会随意地发生变化、输入端口也会意外地改变值。 您是否知道它可能是什么或如何进一步分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源不是我想写的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    到目前为止、您测试的 EMC 测试是哪种?

    您可以创建一个 UART 端口来输出一些调试信息吗?

    设备重置剂量? (可以使用 GPIO 切换事件来检测复位事件)还是只在某个位置挂起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了快速瞬态突发测试、其他一切都很好。 调试接口已完全剥离、我不知道我们如何在不重新绑定孔器件的情况下获取另一个固件。 设备在主例程中似乎挂起、但 interruptoutine 似乎工作正常。 可以吗? 如果没有 EMC 测试信号、一切看起来都正常。 还有一个奇怪的其他现象,输入被触发,它不应该是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全剥离

    所以、您是否意味着在某些可以连接 TEST 和 RST 引脚的点使用跳线软件进行焊接、也无法在硬件上获得 SBW 接口?

    设备似乎在 main 例程中挂起、但 interruptoutine 似乎可以正常工作。 可以吗?

    如果 ISR 可以正常工作、这意味着 CPU 不会挂起、但它可能正在某个不符合预期的位置运行、这可能会导致意外触发输入。  

    如果您无法获取有关故障器件的任何信息、而这些信息很难进行调试从而继续解决此问题、请帮助确定访问 SBW 的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们完全抛弃了一切、因此不需要为了保持较小的布线、因为它是单层的。 我认为这可能仍然是软件错误。 代码经过了双重审核和安全认证。 IC 看起来太小、无法使用针适配器?。 除了稳定输入、唯一的替代方案是闪存另一个固件并使用内部时钟源。 固件和硬件都进行了编码、并在外部进行了更改。 如果触发 UVLO 或类似器件、您是否有在引脚上输出失效模式的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助在此处分享原理图吗? 如果无法从 MCU 获取信息、您只需要制作一些硬件级别的保护组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们认为将原理图放在公共场所并不是一个好主意。 我们尝试了 TVDS、铁氧体磁珠、不同的电容器陶瓷以及其他 Z 二极管、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过 在噪声传输路径上添加共模扼流圈?  

    在 GND 与地之间是否建立了良好的连接?

    这里的几个文档可能对这种情况有所帮助

    https://www.ti.com/lit/an/slva833d/slva833d.pdf 

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN80994_Design_Considerations_ 4.12.4.4.10_ Electrical_Fast_Transient_(EFT)_Immunity-ApplicationNotes-v09_00-EN.pdf?FileID=8ac78c8c7cdc391c017d072b38ea5000