This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:USB2.0问题

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1424430/msp430f6638-usb2-0-problem

器件型号:MSP430F6638

工具与软件:

大家好

我们在器件中使用 msp430f6638 IC 或 USB2.0作为 CDC 通信。

但有时、由于不必要的 EMI、该 CDC COM 会在设备管理器中反复刷新。

由于这个原因、我们的软件挂起并且会干扰所有函数。

请为我的 msp430f6638 IC 中的 EMI 保护提供适当的解决方案、以及如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要的 EMI

    您能帮助提供有关此方面的更多详细信息吗?

    Unknown 说:
    反复刷新设备管理器

    您可以帮助检查器件是否反复复位以导致此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离开通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能否提供有关我上述问题的更多详细信息? 这可以帮助我们找到调试问题的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用这种 IC 使器件用于高压线路或周围有很多驱动/VFD、以便在电压线路中出现高压尖峰时 USB 断开连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电压线路

    它的电压是多少? 它是否会超过以下最大电压限制(尤其是我标记的第二个限制)