This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:查询工作电压和时钟。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1423720/msp430f2418-inquiry-for-operation-voltage-and-clock

器件型号:MSP430F2418

工具与软件:

尊敬的专家:  

我们正在使用 MSP430F2418进行开发。 它使用16MHz 和3.3V。

当整个系统互锁时、瞬时生成一个2.7V 或更低的压降、而 MSP430F2418上生成一个复位。
为了验证这些症状、当使用外部电源将电压提升至2.3V 时、未发生复位。

当电压降至2.2V 时、系统停止。 众所周知、执行程序期间的电源电压范围高达1.8V。
你是否对症状有任何意见?



此外、根据数据表的第8.3节、当发生压降时、如果时钟超出最大输入时钟规格、是否会出现问题?


有关上述重置症状、请查看发生原因和解决方案。

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图形发送功率损耗。 当 MCU 在16MHz 上运行时。 电源电压应介于3.3V 至3.6V 之间。 超出规格的行为可能会导致 MCU 意外复位。  

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金。

    感谢您的答复。  

    数据表中对"程序执行期间的电源电压范围"的描述不足。

    如果系统出现高达2.7V 的压降、我是否应该将其用作12MHz 的时钟?

    Thnaks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电压供应链上可能存在一些不稳定的压降、则建议在开始时将 MCLK 12MHz 设定或更低。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    我们使用外部电源在2.3V/V 16 MHz 下进行了老化测试。

    我们预期会发生 MCU 意外复位、因为此条件不是建议的规格、但未发生复位。

    我们的系统中发生复位的原因尚不清楚。

    您应该怀疑系统负载电流。

    请给我更多的评论。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测试了电源电压下降是否会导致 MCU 复位?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的系统中、MCU 在降至2.7V 时复位。

    然而、当使用一个外部电源时、电压被减少至2.3V、但是 MCU 未复位。

    当电压降至2.2V 时、发生系统挂起。

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的系统中、MCU 在降至2.7V 时复位。

    这里有下降率吗? 断电和 MCU 复位的速度有多快? 或电压下降非常慢。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    会出现2.7V 压降、但 MCU 复位现象并不总是会发生。
    MCU 复位的情况很少。 有时电压会降至约2.5V。

    我希望知道2.7V 或2.5V 电压下降现象是否与 MCU 复位有关。
    下面是2.7V 压降波形。

    谢谢

    此致、