This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:我卡在 CCStudio 的"cloud"版本中

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1426787/msp-exp430g2et-i-am-stuck-in-the-cloud-version-of-ccstudio

器件型号:MSP-EXP430G2ET
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

我有 MSP-EXP430G2ET、可以设法找到并安装 CCStudio 的"云"版本。 我已经将 G2ET 连接到我的 Mac、并且在我的浏览器(dev.ti.com/.../)的选项卡中加载了 Out-ofBox Demo。 我已经阅读了自述文件、发现我需要更改 UART (端口)、然后按下 S1。  此时、图形变为"活"状态、似乎我正在测量 G2ET 板上的某个部件的温度! HOORAY -第一步成功!

现在、我将尝试在此页面编译 Blink LED 中的"main.c"程序:(dev.ti.com/.../default、但运气不好。 我已经导航到 Blink LED 演示、并在选项卡中加载 main.c 源、然后点击"Build"菜单。 这*看起来*是成功的,但我无法找到方法来加载我(我以为我)刚刚建立的程序???

我的下一个动作是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以正常生成工程、则可以尝试按如下所示对其进行调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary -你是说我必须完成"调试"步骤-即使程序编译成功也是如此吗?

    CCSTUDIO 的"桌面"版本是否要求相同?

    谢谢!

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Web 版和离线版都需要这样做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你只是单击调试、它将编译源代码为"dirty "、即源代码中有比上次构建更新的更改。