This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2922160 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1425951/msp430fr2433-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR2433
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

大家好!

我将 Code Composer Studio (CCS)版本12.8与 MSP-FET 调试器一起使用、但在尝试调试 MSP430FR2433和 MSP432P401R 微控制器时会遇到问题。 每次我尝试调试时、CCS 都会崩溃、停止响应、直到我关闭并重新打开它。 我已经测量了 VCC_TOOL 引脚和 GND 之间的电压、读数为3.3V。 这同样适用于 VCC_TARGET 引脚。 我还检查了这两个微控制器、两者都没有显示短路。

是否有人遇到过类似的问题或可以就如何解决此问题提供一些建议?

提前感谢您的帮助。

此致、
Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET 是否与 MSP432P401R 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好。MSP-FET 使用 MSP4320P401R、表现良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您在使用什么硬件?  这是定制电路板吗?   

    您是否安装了任何其他版本的 CCS 进行尝试?   

    是否只在将 MSP-FET 连接至目标时发生、或者仅在通过 USB 端口插入 MSP-FET 时发生?   

    谢谢

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您的答复。

    我使用的是 TI 开发板(适用于 MSP432的 LaunchPad 和适用于 MSP430FR2433的定制 PCB)上同时连接到 MSP430FR2433和 MSP432P401R 的 MSP-FET。 我目前没有安装任何其他版本的 CCS、但如果可以、可以尝试安装更旧的版本。

    只有当我将 MSP-FET 连接至目标微控制器并开始调试时、这个问题似乎才会发生。 简单地通过 USB 插入 MSP-FET 不会引起任何问题。

    您是否认为这可能与 MSP-FET 或 CCS 配置有关? 欢迎提出任何建议。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、  

    澄清一下、您不是尝试同时将 MSP-FET 与 FR2433和 P410R 连接、对吗?   

    如果只在目标被连接时发生、那么我认为错误发生在 MSP-FET 和目标之间、但是我想 CCS 失败了某些错误。。。   我先介绍一下 Launchpad。  您是否曾尝试过板载编程器、看看它是否适用于编程和调试?   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到了 VCC_TARGET 和 VCC_TOOL。 通常一个可以连接其中一个、也可以连接另一个、但不能同时连接两者。 [我想不出连接两者会引起问题的原因、但我从未尝试过。]