This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:可以测量的最大时间差值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1427441/msp430fr6043-maximum-time-difference-value-can-be-measured

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

尊敬的专家:

我们目前正在使用6043开发超声波燃气流量计。 现在、我们发现了以下问题。

当我们测试 DN150 1600立方米的流速时、时间差不会随着流速的增加而增加。 保持在固定值。 1600m³上、对应于 Δ t/h 的时间差应为32892ns。  我想问一下、在您的相关算法中可以测量的时间差的最大值是多少?

这是对应于 Δ 1600m³/h、ADC 采样率1M、传感器200kHz 的波形:

非常感谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    这可能与各自代码中的 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 相关。 我们来离线讨论一下。 我将关闭该主题。  

    此致、

    Cash Hao