This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:问题1:八路写入器只能同时使用四路写入器;问题2:通道4无法使用刻录功能。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1422119/msp-gang-problem-1-the-eight-way-writer-can-only-use-four-at-the-same-time-problem-2-channel-4-cannot-use-the-burn-function

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

订购 T05140293订购型号 MSP-GANG、数量为1件

客户测试过程发现两个问题:问题1:八路燃烧器,只能同时使用四个。 问题2:通道4无法使用刻录功能。

让工程人员来帮助解决问题的原因是什么 、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户在何处订购此 MSP-GNAG。 是来自 TI 网站吗? 据我所知、MSP-GANG TI store 已经有很长一段时间缺货。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是  在7月从 TI store 购买的、订单号为 T05140293。 我可以问是什么原因造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以帮助解决此问题、还是需要调整客户测试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    很抱歉迟到了响应。  

    对于问题1、当他们尝试同时对超过4个电路板进行编程时、会报告什么错误? 客户是否可以在对电路板进行编程时提供有关硬件连接的图片?

    对于问题2、使用端口4进行编程时会报告什么错误? 客户是否还可以提供有关如何配置 MSP-GNAG 编程器 GUI 的屏幕截图?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它会在 MSP-GANG 编程器上报告错误代码33。 我看到您正在使用跳线进行编程。 它可能与  SBW 线路上的噪声有关。 尝试使用较短的线路或屏蔽线。 这有助于降低编程线路上的噪声问题。  

    此致、

    Cash Hao