This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:能否同时使用四条通信线路?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1426885/msp430f5529-can-i-use-four-communication-lines-at-the-same-time

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

如下面的原理图所示、我需要四条通信线路、可以这样使用吗? 我想端口之间不会发生冲突。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    四条通信线路

    通信线路的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI、I2C、UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第三个。

    简单地说、您可以使用与 EUSCI 一样多的"通信线路"。

    有多种方法可以共享 EUSCI、或者您可以使用软件进行串行(如 Arduino 的软件串行)等"位爆炸"操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以为每个通信模块提供时钟、使它们可以同时运行、但需要 CPU 或 DMA 来处理发送或接收的数据。