This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:查找示例需要帮助

Guru**** 2928300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1427242/msp430afe221-i-need-help-locating-an-example

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET

工具与软件:

第一件事:我不知道器件型号!  我买了一个 MSP-EXP430G2ET、在黑暗中摸索如何开始。

我的目标、正如我 在第一个问题(在本论坛)中所说的、是:

"为离网应用构建原型/概念硬件和软件器件验证。 UC 必须检测电池电压、并定期驱动闭锁继电器线圈、以便为传感器封装供电或断电。'  

我被告知 MSP-EXP430G2ET 是一个很好的起点、而且我的应用可能不需要 RTC。 这就引起了对 MSP-EXP430G2ET 的购买、进而产生了一个问题:

显然、有很多可用于我的 MSP-EXP430G2ET 的示例。 但是、我发现很难找到一个与我的目标接近的目标:

1.能耗极低;即设备(MSP-EXP430G2ET)大部分时间应该处于"低功耗模式"

2.定期唤醒以测试电池电压:

  2.a 如果电池电压低于阈值=>恢复睡眠状态一段时间(一两个小时)

  2.b 如果电池电压高于阈值=>切换"GPIO"引脚(此 GPIO 引脚将"设置"闭锁继电器、从而导致向传感器封装施加电池电源)

  2.c 如果电池电压高于阈值=>设置第二个"GPIO"引脚(HI 或 LO)(该 GPIO 将用作传感器封装的"输入标志"、它可以在需要时继续运行)

3.可选:用作传感器包的 I2C/SPI"从设备"。

有人可以告诉我"C"中的"示例代码"示例、此示例说明了如何对上述函数进行编码?  谢谢!

~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将找不到可以为特定应用进行复制和粘贴的内容。 你必须做一些工作。

    示例代码包括将 MSP430置于 LPM3模式以及使用计时器定期唤醒的示例。 (msp430g2xx3_lpm3.c 或 VLO 版本(如果您的时序要求不需要晶体)时间间隔远小于一小时、但要将唤醒时间延长到您想要的任何值、这一点很重要。

    当然还有 ADC 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您可以在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEm0FSzjipWkj2wHjEvanA__msp430ware__IOGqZri__LATEST 这个页面上获得的所有软件资源 

    Unknown 说:
    1. 能耗极低;即器件(MSP-EXP430G2ET)大部分时间应该处于"低功耗模式"[/QUOT]

    您可以参考

     

    Unknown 说:
    2. 定期唤醒以测试电池电压[/QUOT]

      这两个演示可能是一个很好的开始。

    [报价 userid="45404040" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1427242/msp430afe221-i-need-help-locating-an-example 可选:用作传感器封装的 I2C/SPI"从设备"。[/QUOT]

      对于 i2c、您需要自行审阅更多演示代码。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Gary -这是一个很大的帮助!