This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430FR59941编程

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1426711/msp430fr59941-msp430fr59941-programming

器件型号:MSP430FR59941

工具与软件:

无法使用 MSP430 FET 编程器对 MSP430FR59941进行编程。

则会显示找不到器件。 我已连接 TDI、TDO、TCK、TMS 和 GND。 通过外部电源为微控制器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、感谢您问这个问题。 正如完整性检查一样、您可以尝试使用 FET 编程器3V3和 GND 进行编程吗? 假设您的电路板上具有 JTAG 编程插座是否合理?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、我实际上已经尝试过两种方法。 当我通过 FET 编程器供电时、我们确实有一个稳压器输出被重新提供。 但它似乎微控制器仍然在供电。 现在、我已将 TDO、TDI、TMS、TCK 和 TEST 连接到 JTAG 上。 我还缺少其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Caleb、您是否已经将 RST 引脚 像下面一样通过上拉电阻连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是在外部完成的、但在 FET 编程器上将 rst 引脚连接到 rst 之后、似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很好的听到,如果我们可以关闭这个线程只是点击解决按钮,谢谢!

    -Brian