This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:REFCTL0

Guru**** 2912250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1428869/msp430f6775a-refctl0

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问一下 REFCTL0 &= ~REFMSTR REFON 设置为0时、包含 RESETING 位的 LCDC 模块中的配置是否有任何效果。 以这种方式设置是否正确? 在的示例中 msp430f677xA-lcdc-01.c使用了它、但文档中指出"具有 ADC10_A 的设备不支持此模式。 REFMSTR 位一定不能被清除。" 我还发送了有关 REFCTL0 和代码示例的文档屏幕。 我只是想确定哪种配置是正确的,因为根据文档,它不应该设置为零,因为 msp430f6775a 设备包含 ADC10_A. 我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    很抱歉我迟到了答复。

    这是我的理解。

    如果 REFON = 0。 这意味着 基准模块已禁用。

    此外、该器件有一个 ADC10_A 模块、该模块需要来自 基准模块的 Vref。

    如果您需要使用 ADC10_A、REFON 和 REFMSTR 必须为1。

    如果您不需要使用这些模块、则可以清除它们。

    ---

    当设置  REFON = REFMSTR = 0时、请测试所需的功能。

    确保这些操作不会对您的项目造成任何影响。

    此致、

    Helic