This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:设置为 Upper 时调查 PB14可用性问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430494/lp-mspm0l2228-investigation-of-pb14-availability-issue-when-set-to-upper

器件型号:LP-MSPM0L2228

工具与软件:

你(们)好  

如果已分配的端口段设置为上部、PB14将从 PinMux 列表中消失。 如果设置为"ANY"、则显示 PB14。 目前没有其他设置占用 PB14。 这是否意味着 PB14不支持 Upper? 或者是否需要满足某些条件? 谢谢你。

此致、

蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何给定的 GPIO 引脚都在上段或下段、不能更改。 PB14位于下部段。