This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:超声波水表校准、

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1427391/evm430-fr6047-ultrasonic-water-meter-calibration

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

尊敬的 Cash 和 TI 专家!

   美好的一天!

  我们的产品、客户要求必须达到 R400 2%、

   目前需要申请 USS 校准工具的内容、帮助申请配置(已通过电子邮件发送给您)、谢谢!

  此致!

  Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    已收到您的电子邮件。 仍在与团队核实相关情况。 它将告诉您是否有更新。 坦斯克!

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢你的评分  

    同时、如果 TI 领导和专家需要理解和沟通、那么我们会得到进一步的支持

    您可以安排会议进行沟通、期待加速支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash 和  TI 领导与专家:

         下午好!

          关于自动校准方法、我们只再次发送了一封电子邮件来请求支持、

      请   帮助申请和支持,谢谢!

      此致!

      Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到您的电子邮件。 稍后提供反馈。