This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001EVM:是否有驱动程序和 C 源代码示例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001EVM, TI-SCB, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1431466/tmag3001evm-are-there-drivers-and-c-source-code-examples

器件型号:TMAG3001EVM
Thread 中讨论的其他器件: TI-SCBMSP432E401Y

工具与软件:

采用 TI-SCB 的 TMAG3001EVM 可与提供的 GUI 正常工作。 是否有驱动程序和 C 源代码软件可用于在 CC Studio Theia 上创建项目? 如果是、如何获取该信息以及 进行电路板编程和调试需要什么条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好选择 MSP432E401Y LaunchPad 进行重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    正如 Keith 提到的、实现这一点的最佳方法是使用 MSP432E401Y Launchpad、因为这样可以 进行重新编程。 MSP 团队不仅提供各种不同的代码示例供您 参考、我们还提供与 TMAG3001EVM 具体相关的代码示例供您参考。  

    此致!

    ~Alicia