This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:用于 MSP430F249编程的硬件工具

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-EXP430G2ET, MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1431041/msp430f249-hardware-tools-for-msp430f249-programming

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET、MSP-FET

工具与软件:

您好!

我在其中一个设计中使用了 MSP430F249。 我尝试使用我拥有的 MSP-EXP430G2ET 对它进行编程。  但没有检测到 MSP430F249。  

因此、我订购  MSPEXP430F5529LP 时、数据表中提到" F5529 LaunchPad 开发套件上的 eZ-FET Lite 仿真器可以连接到大多数 MSP430 MCU、而不仅仅是板载 F5529目标器件 "。

可以使用此内容将 MSP430F249编程为数据表。  如果尚未安装、您能否推荐 合适的硬件编程工具。