This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2453:双线制编程、不适用于所有 MSP-FET 编程器

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421842/msp430g2453-2-wire-programming-not-working-with-all-msp-fet-programmers

器件型号:MSP430G2453
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

您好!

我有一个不应该存在的与2线制 JTAG 编程相关的问题

我有2个 MSP-FET430UIF 编程器-一个在2线制模式下工作-一个没有。

所以我订购了2个新的 MSP-FET 闪存仿真工具-每一个都无法使用。 (读取)

参考 slau278ah.pdf 第22页-图2-2 - 我有一个33K 与一个47k 的上拉至3.3V -但这是唯一的区别。

其他信息-我跨接了 R2并断开了引脚8 (TEST/FET)-现在它可以与新的 VPP Pod 配合使用。

有人能解释这种行为吗?

.js.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 MSP-FET 上共享序列号? 修改之后、两个新的 MSP-FET 现在可以正常工作、对吧?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #230700171 -是、在 我跳接 R2并断开引脚8 (VPP)后-它可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 这里有一个问题、针对 SBW 2线接口。 您需要将 MSP-FET 上的引脚1 TDO/TDI 和引脚7 TCK 连接到 MSP430 MCU 的 TEST 和 RST 引脚。 为什么您需要在此连接 PIN8?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从图2-2 SLAU278中实现了建议的解决方案。

    但是、它无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不需要连接详细信息 C 中的引脚8 VPP  

    此致、

    Cash Hao