This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:校准和测量

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1418887/evm430-fr6047-calibration-and-measure

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

您好、TI 专家!

   请帮我指出:

   我们使用 DN20试管、成品校准、

   然后测量100L/H 和9L/H

   USS 数据的 VFR 如下:

      100L/H                                                9L/H

、对吧? 它感觉和理论值有很大的不同、我不知道我没有在哪里操作它?  请 指出我们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我这边看、您的数据看起来不是很好。  

    在9L/H 下、平均 dTOF 约为997ps、dTOF 的 STD 约为596ps。  STD 值比正常值太高。 这可能表明您的接收信号中存在很大的噪声。 这可能与不正确的参数设置和/或传感器和管道连接有关。  

    在开始校准过程之前、需要先降低 STD 值。 您可以参阅此链接、了解如何首先调整参数以首先获得更好的 ADC 捕获信号。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUxLkAvzLrljvLBB0bSqSw__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
        您好、现金、
          早上好!
           昨天、 我们  在    具有水温 控制的校准工作台上、 并且  进行了 另一次 校准 测试、  
         如下所示、  测试 情况  仍然 不 理想。 附件是我们的测试数据和操作步骤
        我现在发送电子邮件、说数据。
        我们可以 预订电话会议进行快速交谈吗、然后在下午和晚上、我将继续优化测试验证  
      
           感谢您发送编修。
     
       此致!
        Larry Li
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    明天上午10点或下午2点对我有用。 请向我发送会议邀请。 并首先向我发送数据。  

    此致、

    Cash Hao