This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:带流量+温度的超声波水表校准

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1431070/evm430-fr6047-ultrasonic-water-meter-calibration-with-flow-temperature

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

 您好、现金、
      下午好!
       昨天、 我们  在    具有水温 控制的校准工作台上、 并且  进行了 另一次 校准 测试、  
     如下所示、  测试 情况  仍然 不 理想。 附件是我们的测试数据和操作步骤
    我 发送了电子邮件、说数据。
    我们可以 预订电话会议进行快速对话吗?
  
       感谢您发送编修。
 
   此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我尚未收到包含数据的电子邮件。 请再次检查一下吗?

    此致、

    Cash Hao