This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:符合 SPDX-Format 的许可证 ID

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1428990/captivate-fr2633-license-id-as-per-spdx-format

器件型号:CAPTIVATE-FR2633

工具与软件:

您好!

CapTIvate 触控库拥有 BSD 许可参考版权。 即 Capt_Buttons。h

我们能否根据 SPDX 格式提供有效的许可证 ID?

/*--copyright ----、bsd

*版权所有(c) 2017、德州仪器(TI)公司

保留所有权利。

*

*以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论有无

*修改,只要满足以下条件即可

*已满足:

*

** 重新分发源代码必须保留上述版权

*   通知,本条件列表及以下免责声明。

*

** 二进制形式的再分发必须复制上述版权

*   通知,本条件列表和以下免责声明在

*   分发时提供的文档和/或其他材料。

*

* 既不是德州仪器(TI)公司的名称、也不是公司的名称

*   其贡献者可用于认可或推广衍生产品

*   未经事先书面许可使用本软件。

*

*本软件由版权持有者和贡献者"按原样"提供

*及任何明示或暗示的担保,包括但不限于,

*对特定适销性和适用性的暗示保证

*免责声明。 在任何情况下,版权所有者或

*贡献者对任何直接、间接、附带、特殊、

*惩戒性或后果性损害(包括但不限于:

*替代商品或服务的采购;使用、数据或利润的损失;

(*或业务中断)然而造成和任何责任理论,

*无论是合同,严格的责任,或侵权(包括疏忽或

因使用本软件而以任何方式产生的、

*即使被告知这种损害的可能性。

*--/版权所有-*/

 

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     客户无需许可证 ID 即可使用我们的演示。 他们可以免费使用这些演示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也适用于在生产代码中使用库、无演示吗?

    此致、

    Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要说的是、唯一的许可费用就是购买 MCU。 8^)