This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:i2secho 示例不兼容 CC1352P1和 BOOSTXL-AUDIO:

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430897/boostxl-audio-i2secho-example-doesn-t-work-with-cc1352p1-and-boostxl-audio

器件型号:BOOSTXL-AUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具与软件:

大家好!  

嗯、与提到的主题https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104800/boostxl-audio-lp_cc1352p7_4?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=boostxl-audio#类似

我有 C1352P1 Launchpad 和 CC3200音频 Boostpack。  

我必须弯曲 C1352P1 Launchpad 上的4个引脚、然后连接 CC3200音频 Boostpack、  

运行4个跳线以连接正确的 I2S 引脚。 如几条说明中所述。  

然后我就走了 i2secho SDK (SimpleLink CC13xx CC26xx SDK)的示例
最新版本(目前为7.41.00.17)、

构建它、但它在我这边不起作用。  

无论是立体声 MIC、单声道 MIC、还是板载 MIC、都不能。  

您能给我建议一些要测试的东西吗?