This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:怀疑 MSP430FR6989与外部信号同步的可能性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1431390/msp430fr6989-doubts-regarding-the-possibility-of-synchronizing-msp430fr6989-with-external-signal

器件型号:MSP430FR6989

工具与软件:

您好!

我正在探索将 MSP430FR6989时钟信号与外部信号同步的可行性。 我知道可连接一个外部晶体并将其用作时钟源、但我想知道是否可以实现与另一个外部信号的同步、如果可以、如何实现同步。

提前感谢您的帮助!
Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这些器件可使用外部晶体或外部时钟源。 对于这两种情况、您需要调整某些寄存器设置才能使用外部信号。 特别是对于外部时钟信号、请确保在旁路模式下使用时钟系统。

    另请查看 器件数据表中的第5.13.3节"时钟规格" 、以检查外部时钟或晶体信号必须遵循的规格。

    简单说明一下、您的措辞会让我认为您可能完全意味着其他东西、如果您的意思是"与另一个外部信号同步"、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan
    感谢您的快速响应;您完全理解我的问题。 我还有一个问题:如果我在旁路模式下使用外部时钟信号、我是否应该将此信号连接到 LFXIN 或者 HFXIN Pin? 我注意到了 HFXIN 支持很宽的频率范围、但我不确定的功能 LFXIN 质量。
    提前感谢。
    Juan。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于时钟晶振、LF 是"低频"或大约32kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢大家