This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529开发板的设计人员!

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, MSP430F5310, MSP430F5525, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430874/who-designed-the-msp430f5529-dev-board

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5525、、MSP430F5510、MSP430F5310

工具与软件:

MSP430F5525开发板是由谁设计的?

在大量 I/O 引脚中、它们仅将一个完整8位端口提供给接头。 这些位中有两位共享串行 TX 和 RX?

我需要一个完整的8位数据端口和 RS232 I/O?

P2和 P6都有一个缺失的位,所以看起来我有一个80pin LQFP 手工焊接工作要做!

是的、我知道如何进行字节拆分、但是这是一个相当紧张的计时窗口来处理的额外时钟周期!

他们在想什么? 只需再提供一些接头引脚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    很抱歉 给您带来不便。

    对于 LaunchPad 上的 BoosterPack、我们必须按照 BoosterPack 的标准选择引脚。

    主要标准参考是引脚的外设函数。

    确保 BoosterPack 连接器 与该接口具有充分兼容性。

    该标准并未考虑对一组 GPIO 的需求。

    如果您需要更多 IO、请尝试使用相应的插座板。

    https://www.ti.com/tool/MSP-TS430PN80USB

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不仅仅是 TI。 其他供应商也是具有100个或更多引脚的微型产品、只有少数几个引脚已插入、可用于在 PCB 上进行连接。

    通常、DIY 社区论坛的一些成员会制作包含所有引脚的分线板。 在43oh 上鹰上有开源 MSP430F5529项目(不再活)、但我想我在某个地方有。 根据设计文件、只需几美元的成本即可制作出电路板、而您只需用元件即可组装。

    我为 MSP430F5510制作了一个、所有可用的引脚都可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到多用途引脚存在问题。 但我认为应该曝光至少一个完整8位端口、不共享其他常用外设。

    但也许他们确实做到了这一点,并认为 RS232相当过时。 假设这款处理器很适合设计、我可以直接去 PCB、因为当前的设计是 MSP430F5,340,5529在各个方面都更好。 但对于仅安装了元件的五个电路板来说、这需要5000美元。

    我设法将 Kynar 导线连接到未路由的引脚、以获得我需要的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的回复~

    你好、 

    我设法将 Kynar 线缆连接到未布线的引脚以获得所需的信息。

    好主意。

    此致、

    Helic