This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:气体感应冰箱

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043, EVM430-FR6047, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1431036/evm430-fr6047-gas-sensing-frimware

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043、MSP430FR6047 、MSP430FR6043

工具与软件:

您好、E2E 专家、

您能否为我提供适用于 EVM430-FR6047开发套件的气体流量感应固件?
我找到了适用于 EVM430-FR6047的水流量计固件和适用于 EVM430-FR6043的气流量感应固件、但我找不到专门适用于 EVM430-FR6047的气流量感应固件。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FR6047不支持燃气表应用。 因此、没有适用于 FR6047作为燃气表应用的固件。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    你好。

    我有一些预算限制、因此我 需要回答我的经理。 EVM430-FR6047 是 EVM430-FR6043的更新版本。 那么、 是什么阻止了 我们将其(EVM430-FR6047)用于气体 检测?
    此外、简单地更改 MCU 是否可行? 现在、我们正在设计一个原型、但一旦通过、我们预计在未来两年内批量订购。 对这种开关的成本效益的任何了解都将不胜感激。
    此致、
    TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR6043是超声波感应 MSP430FR6047的更新版本。 FR6043集成了 USS_A 模块、支持 单音和多音激励 信号。  与水表检测相比、此新特性对于燃气表检测非常重要。  
    是否要更改 EVM430-FR6047板上用于燃气表感应的 MCU? 否、这是不可能的。 FR6043和 FR6047不是 P2P。 它还需要用于燃气表检测的外部电路。  

    此致、

    Cash Hao