This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:Window 11驱动程序

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FG479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1431872/msp-fet-window-11-driver

器件型号:MSP-FET
《主题中讨论的其他器件: MSP430FG479》

工具与软件:

我需要使用 IAR 的 MSP430 Embedded Workbench V4.32、但无法连接到 Windows 11 PC 上的 MSP-FET430UIF。

它只是拒绝连接。 我安装了 RATES 窗口驱动程序(1.0.1.2)、该驱动程序指示在 Windows 10上工作。
我们的 IT 支持者说,有一个相当大的差异在 Windows 10和11的 USB 驱动程序.

那么、我的问题是、是否有人找到了该问题的解决方案。

我可以购买较新的 MSP-FET 调试器、 但旧的 IAR 嵌入式工作平台不支持该调试器、也不支持对其进行升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:
    我  在 MSP-TS430PN80板上使用 CCS 中 Resource Explorer 的闪烁示例针对 MSP430FG479对 MSP-FET430UIF 进行了测试。 我的计算机识别该器件并可以对其编程。 我当前的操作系统是 Windows 11 Pro。 您能否发送设备管理器的屏幕截图、以便查看是否遗漏了可以帮助您解决此问题的内容?
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego。

    感谢您的帮助。

    请。 请参阅随附的图像。

    Devmgr.png

    Driver.png

    IAR EWI msg.png

    此致
    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迭戈,它似乎上一个答复中的链接不能公开分享:-/

    请查看此处图片。

    BR. Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:
    您的计算机似乎能够识别该设备。 您能否将 FET 与 CCS 配合使用、看看是否可以使用它进行编程?
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我认为你是对的。 如果我使用最新版本的 MSP430 IAR IDE、它也会看起来好像正确连接到 MSP-FET (因为当我选择端口15时它在模式 LED 上发出信号、当我启动调试器时它也会在模式 LED 上发出信号作出反应)。

    它仍然让我无法启动调试器、这让我认为原因可能是保护保险丝在芯片中熔断。 我不知道环境会对受保护的设备做出怎样的反应、您认为是什么?

    如果熔断、我想我在使用 CCS 时会遇到同样的问题。  

    我会尝试使用"全新"的无保护芯片。

    BR. Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:
    我认为尝试一下有可能 CCS 中的保护熔丝被熔断的芯片来验证它不能被编程是值得的。 如果出现同样的问题、那么您是对的、试用"新"的芯片可能是个好主意。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我还没有尝试 CCS、因为将 IAR 工程转换为 CCS 不是很简单、而且我觉得无法导入.hex 文件并将其编程到目标。

    相反、我已安装并尝试 MSP430 Flasher 时钟架构工具。

    它与 MSP_FET 连接、没有任何问题、但当它尝试访问目标时、会返回"unknown device"错误。

    我想这表明保护保险丝已熔断(不可逆)、这是我们发布的产品的一项要求。 我将得到一些新的芯片样片、然后重试。 我 会让您知道它是否起作用。

    我不知道保护是不可逆的、对于我们使用的其他芯片、可以执行批量擦除来删除保护。