This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:使用 i2041设计三相电表

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1429592/msp430i2041-design-of-three-phase-meter-with-i2041

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430F67641AMSP430F6779A

工具与软件:

将两个 i2041器件用于三相电表是否存在基本的技术问题? 第一个器件具有4个 SD 通道-两个 V/I 通道可以放入其中。 第二个 i2041可以支持第三个阶段、还可以支持连接外部无线通信模块的接口。

请告知电能计量器件-是否可以使用两个 i2041器件进行三相计量? 您是否建议以不同的方式处理它? 该系统不需要 LCD、并且电路板上没有很大的空间来使用 MSP430系列中相对较大的100引脚三相计量 IC。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    不建议使用两个 i2041器件来设计三相仪表。 更高版本建议使用 MSP430F6779A 或 MSP430F67641A、请参见我们的幻灯片以获取仪表 e2e.ti.com/.../E_2D00_meter_5F00_and_5F00_EMDC_5F00_Overview_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 这不是收入级计量器件、其设计思路是制造一个可扩展的系统、使其可以从单相监测转向 N 相监测、其中 N 也可能超过3。 好了、使用多个 i2041器件来实现该功能是否存在任何问题? 三相计量芯片每个至少有100个引脚、我们不需要 LCD、而且我们希望在不对性能造成重大影响的情况下保持较低的系统价格(1级是可以的)。 相比之下、i2041仅为32个引脚。

    那么、您认为这是可行的吗? 还是不值得追求或推荐? 是的、16.384MHz 时钟将是独立的、并且有可能导致一些不一致的地方。。 除此之外、还有其他需要考虑的因素吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这很难做到、因为3相电力线相互影响、 并不是独立的。 同时对电压和电流进行采样至关重要、这就是我们在 F6779A 器件中放置大量 ADC 的原因。