This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:赢得了电路板##39;t 运行项目

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1432530/msp-exp430fr6989-boards-won-t-run-project

器件型号:MSP-EXP430FR6989

工具与软件:

我可能会造成任何混淆、请提前告知我们。 我已经使用这些板一段时间了、但最近才开始深入探究。 我已经购买了大约7个这些板,我想说,其中4个不工作,他们有相同的问题。 我有一个用于工作的项目。 它旨在对器件的 EEPROM 进行读写操作。  我已经使用此项目很长时间了、所以我完全认为代码本身不是问题。 不工作的电路板将通电、代码将正确调试和运行、但不会对 EEPROM 进行读取或写入。 我使用串行 COM 端口监视数据读取/写入、但也不能监视数据读取/写入。 该电路板在 COM 上被识别为已连接、因此问题也不存在。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说它们将进行"调试"是什么意思? 它们在调试器下运行、但如果没有调试器就无法运行呢? 您是否已尝试将未运行的程序连接到调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以它们会调试和运行项目、但不执行项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说毫无意义。 如果他们不运行"项目"、他们会怎么做?

    当你在不提供用于中断的例程的情况下启用中断时、通常会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在调试器下运行、请暂停一下、看看要结束的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当我运行我的程序时、它想做一些事情。 在有问题的板上、它不执行任何操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重写了这篇文章,以提供更多的信息,希望这将有助于任何混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    所以他们调试并运行但不执行项目 

    如果它可以运行、那么 CPU 一定会运行到某个位置。

    您能确认 CPU 将运行到什么位置吗?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    器件可以调试或运行的话。

    CPU 必须在某个位置运行。

    比如、 调试开始后会出现什么具体现象?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如海力克·奇所说的那样,沿途设置一堆断点,看看它在哪里挂起。 我怀疑振荡器启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试运行的程序是否是问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们实际上无法分辨、这可能是电路板晶体出现故障、比如启动时间较长。 但您还没有给我们任何东西可玩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其他工作板上使用的程序、它会执行它应该执行的操作。 在我的程序中、我将一行更改为读取或写入。 然后进行调试、运行、 无论它是读取还是写入、我都可以在 COM 中看到我从终端打开的内容。 它不是连续程序、它读取或写入以及完成它。 无法正常工作的板上会进行调试、运行、仅此而已。 空白。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它在调试器下运行、请幽默我们、通过输入断点来弄清它的停止位置。 如果没有 您的代码、我们也无法执行很多操作。 我们可能只需要启动。