This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:不#39;MSP-FET 不再支持 BSL?

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1433493/msp430f5438a-doesn-t-msp-fet-support-bsl-anymore

器件型号:MSP430F5438A
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

您好!

我们尝试使用 MSP-FET 通过 BSL 访问 MSP、具体如下所示:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/391358/does-msp-fet-support-bsl

-所示的布线

- BSL Scripter 3.4.0.1

-MSP-FET V1.4a  

我们使用9600 baud 对其进行了检查(以及随附的脚本示例)、还使用9601 [BSL 进入序列+上电3.3V (UART BSL]、使用示波器对其进行了检查-但这4个引脚上没有任何反应!

我们检查了 FET (使用 MSP-Burner;FLASH A 文件)以及连接(引脚2上的电压为3.4V)-> OK (确定)

我们的问题是:我们是否使用正确的软件来使用 MSP-FET 通过 BSL 访问 MSP?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    发送命令时 MSP-FET 是否显示任何错误情况、或者 LED 是否表示某种错误情况?

    尚未从 MSP-FET 中删除 BSL 功能。 您是否已检查 所有固件版本以确保更新为支持 BSL 的版本? 您所访问的帖子似乎列出了支持 BSL 的修订版。

    如果您将这些命令发送到 MSP-FET、而 BSL 引脚上没有显示任何内容、我会对 MSP-FET 感到担忧、并检查其中的错误情况、因为即使目标 MSP 没有响应、您也应该会在 BSL 上看到一些流量。