This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:如何从 M0L2228检索唯一 SN 或 ID 以进行识别?

Guru**** 2607835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1433316/lp-mspm0l2228-how-to-retrieve-unique-sn-or-id-from-the-m0l2228-for-identification-purposes

器件型号:LP-MSPM0L2228

工具与软件:

您好!

M0L2228是否具有唯一的非重复 SN 或 ID? 如何读取这些数据? 它旨在用于识别。 谢谢。

此致、

蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    MSPM0器件有3个用于器件 ID 的寄存器:TRACE ID、DEVICEID 和 USERID。 听起来您需要检查跟踪 ID。 请查看 技术参考手册第1.7.1节中 的寄存器说明、查看其中的全部3项、如果您有任何疑问、敬请告知。