This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:请帮助我调试调试调试调试器

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430885/msp430g2553-please-help-me-debug-my-debugger

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET

工具与软件:

我在前面的一个问题上请求有关此问题的帮助、但没有听到任何消息。 如果你们厌倦了听我的话,请这么说吧。。。。 我可以得到提示、不会再提出任何问题。

希望这不是情况,有"其他的东西"排除了对以下问题的答案,我将在这里重新陈述这个问题:

我已经在浏览器的"CCS Cloud"中使用了新的 MSP-EXP-430G2ET 开发套件。 我一直在试验一些源代码: msp430g2xx3_lpm3_vlo.c

它已经运行了一段时间;也就是说、我能够在开发套件上构建和加载/调试代码。 我开始对代码进行一些更改、突然无法再使调试器工作。 当我尝试"Debug Project"时、"wheels spine"会旋转几秒钟、并在结尾显示一条消息、提示"Debug session initialization failed (调试会话初始化失败)"。 有关详细信息、请参见控制台。"  只有控制台中没有详细信息!

我已将开发套件的插头拔出并重新插接了大约10次、但没有任何效果。 我已经删除了该项目、并重新安装了它-两次。 我已多次尝试重置按钮-未生效。 此外、FWEW:

1.调试器/加载器仍然在"BlinkLED_..."上工作 添加了示例。

2.在调试器故障之前、我试图修改头文件。 我忘记了头文件的名称、但在 msp430.h 文件中引用了该名称。

我被卡住了... 死在水中。 有人能帮忙吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    Unknown 说:
    1. 调试器/加载器仍在"BlinkLED_..."上工作 示例。

    这个示例可随时载入 MSP430、对吧?

    Unknown 说:
    2. 在调试器故障之前、我尝试修改头文件。 我不记得头文件的名称、但它在 msp430.h 文件中被引用。

    如果可能、请尝试清除联机 IDE 的工作空间并创建另一个工作空间。

    我不确定您对某些源代码所做的修改是否会影响您的下载问题。

    ---

    如果可能、我仍然建议您从此处使用离线版本 CCS:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    和 SMp430 SDK: https://www.ti.com/tool/MSP430-SDK#downloads

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="571933" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430885/msp430g2553-please-help-me-debug-my-debugger/5486604 #5486604"]此示例可随时加载到 MSP430中、对吗?

    是-"BlinkLED..." 可以随时将示例加载到我的开发板。

    如果可能、请尝试清除联机 IDE 的工作空间并创建另一个工作空间。

    如果可能??  我只能说我似乎无法清除联机 IDE 工作区。 我刚刚花了45分钟来梳理这个怪物中的菜单,我可以找到任何东西,允许我"清除联机 IDE 工作空间"。  

    我感谢您的努力帮助,但如果您不知道,我希望您这样说,而不是建议似乎不可能的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您可以尝试 在此处使用离线版本 CCS 吗? 如果您处于紧急状态。

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    和 MSP430 SDK: https://www.ti.com/tool/MSP430-SDK#downloads

    -------

    在主 while、我将尝试连接软件团队、尝试重置您的工作区。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="45404040" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430885/msp430g2553-please-help-me-debug-my-debugger 当我尝试"调试项目"时、"轮子旋转"了几秒钟、结果是一条消息、提示"调试会话初始化失败"。 有关详细信息、请参见控制台。"  只有控制台中没有详细信息!

    您可以尝试像我在 Belo 线程中描述的那样的无工程调试会话吗?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1430866/msp432-debuggers-cloud-ccs-debugger-not-working-with-msp432p4111/5490090#5490090

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helic Chi、

    我之前尝试安装"离线工具"、但在安装对话框报告我的开发板不受支持后停止安装! 这是我第一次尝试"CloudCCS"的唯一原因。

    以下是安装过程中"脱机工具"显示的对话框。  它似乎很清楚地表明我的开发板 不支持

    我的开发板是最近订购和交付的;它标记为: MSP-EXP430G2ET 

    这转变成了巨大的失望、我感觉我被 TI 误导了。 如果您有解决方案、我希望了解一下、但似乎 TI 没有人真正使用我可以使用的开发工具!

    如何针对购买的开发板的成本获得退款?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    很抱歉、我阅读了您在提供的链接中发布的内容、但我没有看到任何方法可以从 CloudCCS 界面实现该目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的开发板最近订购和交付;它标记为:MSP-EXP430G2ET [/报价]

    请注意、MSP-EXP430G2ET 是已淘汰的 MSP-EXP430G2的新版本。 MSP-EXP430G2ET 正弦值 在 macOS 和 CCS 云上由 CCS 支持。