This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:通过 UART 接口对 MSP430器件进行远程配置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1428010/msp430fr5043-remote-configuration-of-msp430-device-over-uart-interface

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

是否可以使用 UART 接口更新 MSP430FR5043的固件?

如果是、是否需要对相同的硬件进行任何修改。 共享与此相关的用户手册。

此致

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 请参阅本文档 https://www.ti.com/lit/ug/slau550ab/slau550ab.pdf 

    更多其他资源、请访问 https://www.ti.com/tool/MSPBSL 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否分享参考原理图、以了解如何进行硬件连接来为 MSP430FR5043器件通过 UART 实现 MSP430配置?

    能否使用 MSP-FET 通过 UART 对其进行编程?

    分享相关软件的参考手册和详细信息以实现相同的内容。

    提前感谢。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望使用 MSP-FET 和 PC 使用 BSL 进行固件更新、如果您使用 BSL scriptere2e.ti.com/.../84583.Download_5F00_image_5F00_BSL.pdf、则可以按照以下指南进行操作

    也可以使用 Uniflash 来确保硬件连接相同。