This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:扩展参考设计 TIDA-00879、以使用板载 Σ-Δ ADC 测量电阻

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1432050/msp430f6736-extending-ref-design-tida-00879-to-measure-resistance-using-onboard-sigma-delta-adc

器件型号:MSP430F6736
Thread 中讨论的其他器件:OPA333

工具与软件:

从详细的参考设计中、我们可以看到如何实施电压、电流测量。 从原理方框图(图1)中、我们可以看到 V mode 和 I mode 传感器数据被馈送到 MCU 中的可编程增益放大器/ADC 链。 从 MCU 数据表中可以看出、OPA333运算放大器的 V+/V-输出馈送到 MCU 引脚 SD0P0/SD0N0、而类似运算放大器的 I+/I-输出馈送到引脚 SD1P0/SD2P0。 需要注意的是、SD24_B 是一个多输入多转换器三角积分模数转换模块。 TIDA 参考设计中可能有0-7 (八个)个此类模块、SD2P0/SD2N0显示为接地、而其余输入对未显示。

  1. 我想实现电阻测量功能。 是否有与此功能设计相关的应用手册? 当 DMM 可以在工作台上测量 V、I、R 时、它就会很有用。
  2. 是否建议实施单独的 R 测量前端并将其馈入 SD24_B?
  3. 是否可以在不使用其他元件的情况下使用现有的电压、电流传感器遥测功能来完全计算 R?
  4. 如果必须设计单独的 R 测量前端、TI 是否提供了任何 COTS 半导体元件?
  5. 在给定现有参考设计的情况下、如果可以同时进行电压和电流测量(它们是吗?) 有没有建议的设计方法来设计四线开尔文法电阻测量功能?

我们能否获得一个已具有 MCU 引脚和 SD24_B 引脚以用于实验的开发套件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有销售联系人购买具有相同处理器/某些外设的开发套件、以便我实验获得电阻测量值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、 是否需要找到一个类似的系统来支持电阻测量功能?

    请允许我邀请 SEM 团队来发表更多评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电阻、您通常只需切换到恒流源并监控电压、但细节决定了保护它不受施加过压的影响。