This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F123:用于旧 MSP430项目的 IDE

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F123, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1433789/msp430f123-ide-for-old-msp430-project

器件型号:MSP430F123
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

我们有一个非常旧的 MSP430F123项目、工具是 makefile 中的"CC Essentials 2.0"。

我可以使用最新的 CCStudio IDE 打开、编译和调试旧项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rabbit:

    我想在 CCS 内进行迁移时需要付出一些努力、旧工程中将出现一些错误(由于某些驱动程序可能会被更新或其他原因)。

    我甚至不确定这个项目可以由最新的 CCS 直接打开。。。 我建议您尝试迁移。

    B.R.

    SAL