This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:错误308:通信端口波特率变化

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1432480/msp-gang-error-308-communication-port-baud-rate-change

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

您好!

我已经下载 MSP-GANG 软件、安装了所有驱动程序、并将生产编程器连接到我的 PC。 它可以识别器件已连接到计算机上的 COM3、但当我打开该软件时、它会快速循环并重复以下消息:

错误308:通信端口波特率更改(x4)

正在更改波特率...

正在更改波特率... 失败

我已经多次尝试安装/卸载软件和驱动程序。 重新启动计算机等 软件就会被完全锁定。

对于编程器本身、LCD 只显示"Image 1.0 (Err!)"。 如果单击箭头、则周期数从1.0-10.0回到1.0。  

我没有电源线、并且 90%的人确信我拥有正确的 MCU 信息。 这两者中的一个还是两个都是我的问题? 如果我确实有错误的 MCU 信息、如何查找正确的信息?