This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:对 CAPTIVATE-FR2676进行编程所需的 IDE

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434478/captivate-fr2676-ide-required-to-program-captivate-fr2676

器件型号:CAPTIVATE-FR2676

工具与软件:

在参考对其进行编程所需的工具和硬件时、我发现同时 需要 TI Code Composer Studio IDE (CCS)和用于 MSP430 IDE 的 IAR Embedded WorkbenchRegistered(IAR EW)。

此 IDE 中的任何一个是否具有可选功能、或者我们是否需要同时使用这两个功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、他们中的任何一个都足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。