This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633 EVK 板配置所需的帮助

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-BSWP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1433515/msp430fr2633-assistance-needed-with-msp430fr2633-evk-board-configuration

器件型号:MSP430FR2633
Thread 中讨论的其他器件: CAPTIVATE-BSWP

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是 MSP430FR2633 EVK 板、并且已安装设计中心 GUI 以连接触控键盘。 按照用户指南中的建议、我还尝试安装以下两个软件应用程序:

德州仪器(TI) Code Composer Studio (CCS) 6.1或更高版本
适用于 MSP430的 IAR Systems Embedded Workbench 版本6.30或更高版本
但是、我在尝试获取第二个软件 IAR Systems Embedded Workbench 的链接时遇到问题。

此外、虽然按照用户指南中提供的使用 GUI 的分步说明进行操作、但我无法按预期配置软件。

对于在设置过程中是否遗漏了任何建议或指导、我将不胜感激。 有人可以解释如何为 MSP430FR2633正确配置 GUI 吗?

感谢您的帮助!