This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:什么会导致 FRAM 密码更改? 如果所有 RAM 都被擦除、芯片是否可以再次编程?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1433416/msp430fr6005-what-will-cause-fram-password-change-if-all-ram-erased-does-the-chip-can-be-program-again

器件型号:MSP430FR6005

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在使用这个芯片、有些芯片不能用、POR 仍然不能用、重新编程可以工作。 启用密码后、使用 BSL、他们发现所有 RAM 都是 FF。

我想也许有些密码更改了、在 BSL 之后、它擦除了所有 RAM。 我想问的是什么会导致 FRAM 位发生变化? 密码不匹配后、MSP430支持重新编程?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    是的、这可能与错误的密码有关。

    在我看来、发送的密码可能会由于噪音而不正确。

    或者、应用程序访问并更改这些地址。 至于这种情况、用户可以启用 MPU 功能、禁用对这些地址的写入操作、以避免意外操作。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果发送了错误的密码、也会擦除所有 FRAM 代码:

    该器件可在擦除后重新编程。 [则默认密码将全为0xFF]

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。 非常清楚。 我还找到一些文档。 谢谢!  

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    当然。 我现在将关闭该主题帖、大家可以随意添加一个新主题帖、也可以直接回复该主题帖(如果您还有其他问题)。

    B.R.

    SAL