This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739-MSP430FR5739:勘误表"PORT26"EP

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1435190/msp430fr5739-ep-errata-port26-msp430fr5739

器件型号:MSP430FR5739-MSP430FR5739-EVM EP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5739

工具与软件:

您好!  

我在 MSP430FR5739上看到了勘误表: slaz392ah https://www.ti.com/lit/er/slaz392ah/slaz392ah.pdf?ts MSP430=1726732140162&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR5739

在"PORT26"一节中、我看到了 P1.3和 P1.4上的问题。

我想知道 µC 有这个问题的比例(如果是5%、20%等)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果墨菲有他的方式,每一个你购买. 8^)