This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:BSL

Guru**** 2776645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1433121/msp430f6775a-bsl

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问一下发布的定制 BSL MSP430的许可证是多少、如果需要、从何处购买许可。 我注意到  BSD-3-Clause 许可证类型、文件中是 MSP430工具源和目标代码软件许可协议。 我有点困惑。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没明白您的观点。 为什么您需要在此处购买许可证?

    您能否共享许可证的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BSL_5F00_LowLevel.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标头许可证、整个项目的清单文件中的许可证具有 BSD 许可证。 所以这是令人困惑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是清单中的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此软件不是免费使用的。 您不需要购买许可证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它是在什么许可证下发布的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、BSD-3是一种开源许可证。  

    3-Clause BSD 许可–开源计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以整个 BSL 项目被发布在 BSD-3下、其中包括 CSS 和 IAR 项目、对于 MSP430F543xA、外设接口和 low_level_init.asm 是如此。 理解它会怎么样。 我只是想确定一下。 清单文件和源代码许可证之间的差异。 因此它是整个源代码的 BSD-3许可证、包括 MSP430F543xA 源代码和我可以忽略的源代码中的许可证"ti 文本文件许可证"。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "TI 文本文件许可证" 是一种类似的许可证、您无需购买它。 我认为您需要遵循这些许可证的要求、然后才能使用代码。