This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:电气耦合问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434959/evm430-fr6043-electrical-coupling-issue

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户正在 使用 EVM430-FR6043评估套件、看到一些电气耦合问题(J5&J6)、但在达成解决方案时需要一些帮助。  

他们正在开发超声波气流传感器、并有以下问题:

  1. 我看到 Rx 线路上与 Tx 信号对齐的一些噪声。 这是否正常? 有建议的解决方法吗?
  2. 我可以将此电路板的 PCBDoc 作为.Brd 或 ASCII PCBDoc 获得吗? 我们使用 Allegro、因此我无法打开提供的二进制 PCBDoc。
  3. 使用一组 Rx 通道而不是每个传感器多路复用一对通道是否有优势?
  4. TI 是否有安装超声波换能器的资源? 我已经和他们做了很多实验、非常感谢有可靠的知识来源

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    1) 1)器件上的 TX 和 RX 之间一定会存在一定的耦合、您是否真的看到器件计算的最终测量结果存在一些问题? 如果是、一些有用的信息可以是 a)您具体在何处探测此情况、b)显示噪声的示波器屏幕截图图像、c)器件报告的错误或您看到的错误值。

    2) 2)您可以在 TIDM-02003页面上找到该器件的设计文档。 很遗憾、这些是我们拥有的 PCB 文档的唯一修订版。如果您无法打开此版本、我们需要使用 TI 设计页面上的设计文档找到解决方法。

    3) 3)多路复用一个通道使匹配 RX 和 TX 侧的阻抗变得容易得多。 为 TX 和 RX 使用单独的硬件意味着我们必须非常仔细地匹配每一侧的阻抗、以实现超高的信号强度、进而实现最可靠的 飞行时间计算。

    4) 4)我们有一些基本信息、如果您有具体问题、我可以在这里帮助您。 在现有资源方面、我相信我们只会涉及 流量计量钳位的应用手册