This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:干扰问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1435280/msp430fr5989-interference-problem

器件型号:MSP430FR5989
Thread 中讨论的其他器件:CC1120

工具与软件:

我们需要设计一个新的系统、包括基于868MHz 和27dB PA (CC110x+FEM)的434Mhz 窄带(CC1120)和网状网络。 它们在自己的天线(有线或 PCB)上工作、但是异步的。 你也一样。 434Mhz 不知道868MHz、反之亦然:有一个基于 Linux 的 SOM 控制模块、但该模块只接收数据/向 SOM 发送数据、而模块本身组织射频部分。 我不确定:会发生什么/会发生什么以及如何避免? 例如,如果434Mhz 发送的东西和868MHz 只接收的东西: 434Mhz 谐波不会损坏这个过程? 这可能是特殊应用。 434和868可以共存。 您能向您的父亲寻求帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您能详细说明 这与 MSP430FR5989有何关系吗?