This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:设计中心无法连接到器件

Guru**** 2689855 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-BSWP, MSP430FR2633, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434513/msp430fr2633-design-center-is-not-able-to-connect-to-device

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他部件:CAPTIVATE-BSWPUNIFLASH

工具与软件:

嗨、大家好!  

我面临一个问题、在尝试将其连接到硬件(MSP430FR2633 using TI_examples\FR2633_CAPTIVATE-BSWP)时、CapTIvate 设计中心会告知我以下错误。

可悲的是没有连接其他 HID 设备。 我已尝试重新启动 PC 以重新安装 USB 驱动程序、同时使用 Uniflash 刷写工具。 那里的 Software Uniflash 会自动检测 MSP430FR2633。 在我的设备管理器中、插入硬件时有连接4个插槽。