This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:电容

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1436567/msp430f6775a-capacitance

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

出于计算目的、我想询问 MSP430F6775A 器件的内部电容值。 此外、在连接外部电容器时、是否可以使用 XDRIVE 和 XCAP 的默认配置? 无论选择何种 XCAP 值、它似乎对器件或通信外设没有影响。 如果未设置正确的 XCAP 和 XDRIVE 值、即使通信看起来正常、它是否会损坏器件或元件? 我已经使用这个公式来计算 CL CL  =(C1​*C2)/(C1​+C2)+CP、其中 CP 是每个端子上的寄生电容、而 C1是连接到 XIN 的电容、C2连接到 XOUT 的电容。 我不确定公式是否可行、以及数据表中的 xcap 值是如何计算的 cuz 我注意到数据表中的值集成有效负载电容、LF 模式、仅提供最终 CL、eff 值并不存在单个电容、我不知道它们是如何获得5.5pF 的、例如 cuz 在 MSP430f5/F6数据表中仅提供一些特定于器件的值时没有单个电容电容电容电容电容电容电容电容电容电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 XCAP 或 XDRIVE 值不正确、通常不会损坏 MCU。 其缺点可能是晶体 无法 开始振荡。  

    公式  CL =(C1​*C2)/(C1​+C2)+CP 正确。 通常、晶体数据表将提供 CL 规格、您可以使用该公式计算 C1和 C2。  

    此致、

    Cash Hao