This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047下载以及 MSP-FET 闪存仿真工具

Guru**** 2593100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1435636/msp430fr6047-msp430fr6047-download-with-msp-fet-flash-emulation-tool

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

    、Cash 和 TI 专家

          早上好!

          1.我们全新的 PCBA、搭配使用 USB 集线器和 EVM 开发板可正常下载、
       但是、使用 TI JTAG MSP-FET、SW 工具 无法识别器件。


          2.我们尝试采用 TDO/TDI/TMS/TCK/RST/GND/GND VCC
       和 TEST/RST/SW/GND、VCC 工具无法 识别设备、

   在哪里操作不正确? 请帮助我们,谢谢!    

    

    此致!

    Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我们尝试采用 VCC / GND

    MSP430FR6047支持 TEST 引脚、因此请将该引脚也与 JTAG 接口连接。

    顺便说一下、您还可以检查此器件的 SBW 接口、我更经常地使用该模式。

    只需要四个引脚、我假设您使用了 LaunchPad SBW 接口、您也可以使用 FET SBW 接口。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal Ye。è re

    现在我们使用 RST 和测试两根导线,可以工作