This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:检测较小物体(如葡萄)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1437394/captivate-fr2633-detecting-smaller-objects-like-grapes

器件型号:CAPTIVATE-FR2633

工具与软件:

您好!

我们将 CAPTIVATE-FR2633与 FR2633_CAPTIVATE_BSWP 和其他定制项目(例如连接的一个接近传感器)配合使用。

我们一直在尝试一种不同的方法来检测小物体,如葡萄,使用圆柱形线圈与圆柱形地平面,结果不一致。

我们有时能够检测葡萄(连接到非导电的线 ,如螺纹,但在同一天内,甚至在相同的5分钟测试期间内,我们无法获得一致的结果,我们也无法做到这一点。

我们修改的主要值是转换计数、因为它能够最大程度地提高可感性。

能够检测是一种合理的方法、还是物理上不可能? 我们还考虑对更小的物体进行定位、因此葡萄检测是我们需要通过的第一种方法。

提前感谢

您好!

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请记住、葡萄或任何物体必须具有强烈的接地电容耦合才能使传感器的电容发生变化。  自电容式传感器和互电容式传感器都是如此。  因此,在你的设置,葡萄确实包含大量的水,如果适当地放置使得一部分葡萄在线圈上,一部分在地面上,这应该工作。  我不知道葡萄的相对大小与你的传感器或布局的大小。  这是您可以分享的吗?  如果您不想披露这些信息、您可以向我发送一个友好请求、并以保密方式分享这些信息。

    现在、事实证明、如果您使用互电容传感器并将其设置为当葡萄在 RX 和 TX 电极之间通过时、葡萄将改变介电常数、导致计数发生变化、但方向相反(计数越小、而不是计数越高)。

    我附上了一份 pdf、其中展示了我使用自电容式和互电容式传感器进行的一些实验、用以看看是否可以检测出药丸(如阿司匹林)的存在。  您将从数据中看到、与自电容模式相比、两者对药丸非常敏感、因为药丸对 TX 和 RX 电极之间的电介质有影响。

    e2e.ti.com/.../pill-detection-with-captivate.pdf